Новый ÖLFLEX®

Инновации в основе всего

oelflex pen russia

Для такой инновационной компании как Lapp, 50 лет – это вечность. Однако за все эти годы изменять принципы, лежащие в основе успешной концепции ÖLFLEX®, не пришлось ни разу – они действительно прошли проверку временем. За это время было создано множество специализированных видов продукции для различных отраслей промышленности и условий применения, но только сейчас пришло время для нового поколения ÖLFLEX®. Всё возрастающая сложность требований промышленных предприятий вкупе с растущей потребностью в повышении эффективности послужили основными причинами для дополнения существующей концепции новыми продуктами ÖLFLEX®.

 

Мы продолжаем записывать новые этапы в истории успеха ÖLFLEX®  - Истории в двух главах:

 

Глава первая:
ÖLFLEX® CLASSIC 110. Традиционно надёжный кабель, идеальный компаньон на Вашем пути к успеху. Ваше преимущество. Подробнее о кабеле.http://produkty.lappgroup.com/online-katalog/novinki-2013/silovye-i-kontrolnye-kabeli/dlja-mnogostoronnego-primenenija/s-cifrovoi-markirovkoi-zhil-v-obolochke-iz-pvkh-plastikata/oelflex-classic-110.html

Глава вторая:
ÖLFLEX® SMART 108. История кабеля, который предлагает Вам именно то, что нужно. Ни больше, ни меньше. Подробнее о кабеле.

F.A.Q. Часто задаваемые вопросы...

или все что Вы хотели бы знать о новом ÖLFLEX®.

 

Вопрос: Что именно стоит за названием ÖLFLEX® SMART 108?

Ответ: Появление ÖLFLEX® SMART 108 представляет собой еще один шаг на пути расширения нашей продуктовой линейки «Basic Line» (Базовая серия). Около года назад мы представили продукт из нашей базовой серии – кабель ÖLFLEX® CHAIN 809 для применения в буксируемых кабельных цепях. Сегодня мы представляем кабель ÖLFLEX® SMART 108, как дополнение к нашему известному «классическому» ÖLFLEX® CLASSIC 110. У этой новинки говорящее название неспроста: запуск ÖLFLEX® SMART 108 – это наш ответ на специфичные требования многих клиентов. Скажите теперь, разве это не разумно («SMART») предоставлять клиентам именно то решение, в котором они нуждаются?

 

В: Существует ли разница в качестве между кабелем ÖLFLEX® CLASSIC 110 и ÖLFLEX®SMART 108?

О: Нет! Когда речь касается качества, мы никогда не идем на компромиссы. Также как и ÖLFLEX® CLASSIC 110, новый ÖLFLEX® SMART 108 прошел все необходимые испытания и сертифицирован в соответствии с нормами стандарта VDE. Базовые, нормативные свойства являются одинаковыми для обоих кабелей и подтверждены сертификатами.

 

В: То же качество при более низкой цене – как такое возможно?

О: Сочетание нескольких «умных» технологических решений позволяет нам предлагать кабель ÖLFLEX® SMART 108 с ценами на очень привлекательном для клиентов уровне. Одновременно с оптимизацией основных свойств кабеля, мы также упростили логистические процессы. Например, в диапазоне кабеля ÖLFLEX® SMART 108 мы ограничились 19 наиболее стандартными типоразмерами (для сравнения: кабель ÖLFLEX® CLASSIC 110 имеет 145 типоразмеров!), и он поставляется с нашего склада только стандартными 1 000 м барабанами. Конечные покупатели могут приобрести кабель любой длины у наших партнёров.

 

В: Насколько заменяемыми являются кабели ÖLFLEX® CLASSIC 110 и ÖLFLEX® SMART108?

О: С точки зрения габаритов, веса и электрических параметров, эти кабели идентичны. С целью удовлетворения потребности клиентов в более экономичной версии кабеля ÖLFLEX® в сочетании с высоким качеством продукции Lapp, свойства кабеля ÖLFLEX® SMART 108 ограничены базовыми возможностями, которых вполне достаточно для его многостороннего применения. В противовес к этому, кабель ÖLFLEX® CLASSIC 110 приобрёл ряд дополнительных характеристик, например, возможность применения в буксируемых кабельных цепях и ветряных турбинах, стойкость к попеременному изгибу, скручиванию, расширенному температурному диапазону и маслам. Четыре критически важных технических аспекта.

 

В: Вероятно ли, что ÖLFLEX® SMART 108 заменит ÖLFLEX® CLASSIC 110?

О: Кабель ÖLFLEX® SMART 108 не разрабатывался на смену ÖLFLEX® CLASSIC 110. Он заметно отличается от ÖLFLEX® CLASSIC 110 и является лишь дополнением к существующему портфолио. С помощью кабеля ÖLFLEX® SMART 108 мы предоставляем клиентам ещё больше возможностей для выбора правильного продукта. Теперь клиенты могут выбирать: ищут ли они специальные технические возможности, которыми обладает кабель ÖLFLEX® CLASSIC 110 или их требования в полной степени удовлетворяются свойствами нового кабеля ÖLFLEX® SMART108, который имеет такое же качество Lapp, но по более низкой цене. Это значит, что выбор соответствующего кабеля зависит от индивидуальных требований клиента.

 

В: Какая новая ценовая модель применяется для кабеля ÖLFLEX® SMART 108?

О: Новая ценовая модель является логическим следствием производственных процессов и логистических механизмов, которые протекают в обычной жизни нашей компании: большой заказ всегда обеспечивает лучшую цену. Таким образом, снижение цены стало возможным благодаря использованию стандартных 1 000-метровых барабанов.

 

В: Для кого, в первую очередь, предназначен кабель ÖLFLEX® SMART 108?
О: Учитывая технические параметры нового кабеля, а также его существенное ценовое преимущество, мы представляем этот кабель как более качественную альтернативу продуктам отечественного производства (ПВС, ВВГ, КВВГ). Такой продукт максимально заинтересует монтажные организации, строительные и инженерные компании. Этот кабель предназначен, в первую очередь, для тех, кого не устраивает качество отечественной кабельной продукции, но при этом не желает значительно переплачивать за продукцию более высокого ценового сегмента. С помощью нового кабеля ÖLFLEX® SMART 108 мы выходим на новый для себя рынок – рынок массового потребления кабеля. Поэтому перечень компаний, кому этот продукт может быть интересен, не ограничен.