RoHS и REACH

Продукция, которая поставляется к Вам, не содержит запрещенных законодательством веществ.

Действующие нормы законодательства:

BGBl. I 2003 S.867, rev. 2007 S. 2382 - Ограничение на химические продукты;
2006/122/EG - „PFOS“- Европейские нормы безопасности;
2002/95/EG - „RoHS“- Европейские нормы безопасности;
2037/2000/EG - „Озоноразрушающие вещества“- Европейские нормы безопасности.

 

Обновление директивы RoHS:
1 апреля 2008 Европейский Суд (Большая палата) опубликовал иск о признании недействительным решение комиссии 2005/717/EC от 13 октября 2005. Было опубликовано дополнение к директиве 2002/95/EC исключающее пункт 9a - "DecaBDE в полимерном применении". Это значит, что с 1 июля 2008 вещество Deca-BDE  не может использоваться в полимерном применении.

 

Deca-BDE <Декабромодифенил эфир> это тип брома относящийся к группе PBDE (полибромистый дифенилэфир). PBDE уже был включен в директиву 2002/95/EC от 27 января 2003 (о запрете использования веществ опасных для здоровья). Но еще задолго до 1 июля 2008 года компания Lapp снизила и ограничила использование в своей продукции этих элементов.

 

Учитывая огромное количество продукции, указанной в нашем каталоге, практически невозможно предоставить полную информацию, однако, это не значит, что мы не предоставляем гарантированного подтверждения, предполагающего ответственность или гарантийные обязательства.

REACH - это регламент ЕС № 1907/2006, регулирующий с 1 июля 2007 года производство и оборот всех химических веществ, включая их обязательную регистрацию.


Целью данного регламента является обеспечение высокого уровня охраны здоровья населения и окружающей среды, а также свободный оборот химических веществ как таковых и входящих в состав препаратов или изделий, повышая при этом конкурентоспособность и стимулируя инновации.


Принятый 1 июня 2007 регламент REACH содержит следующие нормы:

1. С 1 июня 2008, производители и импортеры подобных веществ, или веществ, содержащихся в заготовках (смесях) должны регистрировать их в Европейском химическом Агентстве.
2. Поставщики материалов и препаратов должны предоставить получателю либо паспорт безопасности вещества (Статья 31), либо информацию о мерах обеспечения безопасности (статья 32). В некоторых случаях паспорт безопасности будет дополнен приложением ("расширенный паспорт безопасности"), описывающим актуальные сценарии воздействия и нормативы по технике безопасности.
3. Производители и импортеры готовых изделий содержащих более чем 0,1% веса вещества из списка, оговоренного в регламенте на изделие, должны предоставить покупателю необходимую информацию, чтобы обеспечить безопасное использование, включая, как минимум название вещества, входящего в его состав.
4. “Особо опасные вещества” (SVHC) могут впоследствии стать обязательными для санкционирования. В ближайшем будущем,  без получения предварительного разрешения вещества нельзя будет использовать.
5. Как высшая мера защиты, в Приложении XVII регламента REACH, определены ограничения по производству, рекламе и использованию химических веществ.

Позиция Lapp Group:
Продукция, приобретенная в Lapp является готовым изделием, не химическим веществом, и, которая не выделяет никаких веществ при нормальных и целесообразных условиях использования. Также, Lapp Group не может выступать в роли регистранта.
Lapp зарекомендовал себя как ответственный производитель безопасной и экологически благоприятной продукции.

Наша цель - заменить особо опасные вещества (согласно REACH), веществами, безопасными для использования и здоровья, чтобы уменьшить неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Для этого мы тщательно следим за списком особо опасных веществ (SVHC) и постоянно оцениваем нашу продукцию, дабы вовремя принимать соответствующие меры.

Мы изучаем все обязательства касательно санкционирования, в соответствии с Приложением XIV REACH, а так же ограничения по производству, рекламе и использованию веществ, описанных в Приложении XVII REACH.

REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals


On June 1, 2007 REACH was released and immediately became effective. This is a new European Community Regulation pertaining to the safe use of chemicals. It contains the following regulations:
1. From June 1, 2008, manufacturers of substances and importers of substances as such or of substances in preparations (mixtures) into the European Community (EC) and the European Economic Area (EEA) may have to register these substances with the European Chemicals Agency. 
2. Suppliers of substances and preparations must provide the recipient with either a safety data sheet (Article 31) or safety information (Article 32). In certain cases, the safety data sheet will be supplemented by an annex ("extended safety data sheet") showing the relevant exposure scenarios.
3. Manufacturers and importers of articles/finished products which contain more than 0.1 mass percent per article of a substance on the "candidate list" needs to communicate with their users. This includes providing the customer of the article with sufficient information to allow safe use of the article, including, as a minimum, the name of that substance.
4. From June 1, 2008, users of chemicals (substances and preparations/mixtures) – so-called "downstream users" – will have to comply with other obligations, but in some cases only after they have received an extended safety data sheet. Downstream users may be asked to provide information to assist in the registration of the substance.

Lapp Group Response:
Items purchased from Lapp are articles/finished goods not chemicals, which are not intended to release any substance under normal and reasonably foreseeable conditions of use. Further, the Lapp Group is neither manufacturer nor importer of substances or preparations. Therefore the Lapp Group cannot act as a registrant.
The European Chemicals Agency ECHA has published the “candidate list”. At present, we cannot provide verified information on whether substances of the candidate list are present in the product or its packaging in concentrations of more than 0.1 % (w/w). This is currently being investigated. It is our goal to provide concluding and comprehensive information as soon as possible.
If compliance to REACH guidelines cause relevant product modifications, affects our ability to deliver, or impacts the quality of our products, we will so advise. In individual cases, we will consult you about appropriate actions.
For more information about REACH, we recommend the use of additional sources: http://echa.europa.eu.