С дальновидностью мирового игрока
История LAPP
Те, кто хочет формировать будущее, должны знать свое прошлое. Для нас в LAPP наши корни и ценности основателей компании Оскара и Урсулы Иды Лапп являются источником вдохновения для наших действий как сегодня, так и в будущем. На протяжении всей нашей истории наши ценности определяли, кто мы: ориентация на клиента, ориентация на успех, ориентация на семью и инновации. Это ценности, которые поддерживает семья Лапп. Именно эти ценности позволили LAPP вырасти из маленькой семейной компании до лидера мирового рынка интегрированных систем связи.
Вехи успеха
1957 ÖLFLEX®: начало нашей истории
Это эпоха экономического чуда Западной Германии, и промышленность процветает. Но на фабриках работникам все еще приходится вручную вставлять провода в оболочку при прокладке кабелей. Это сложный и трудоемкий процесс. У Оскара Лапп есть идея получше. Он разрабатывает первый гибкий контрольный кабель с разноцветными жилами промышленного изготовления. Оскар и Урсула Ида Лапп называют маслостойкие и гибкие кабели ÖLFLEX®. Тем самым они создают первый фирменный продукт в этом секторе. Сначала компания базируется и хранит свою продукцию в доме супругов в Штутгарте, в районе Вайхинген.

1959 Мечта сбывается
Урсула Ида Лапп регистрирует компанию U.I. Lapp KG, названной так в её честь. Для Оскара Лапп это реализация его давней мечты. Компания начинает свою деятельность с банковского кредита в 50 000 марок. Оскар Лапп сосредоточен на технической стороне, а его жена Урсула Ида занимается коммерческими вопросами.

1963-1966 Компания растет
Чета Лапп основала и другие компании, в том числе Lapp Kabelwerke GmbH в 1963 году. Даже на этом раннем этапе своей истории компания производила кабели в соответствии с требованиями заказчика. В 1965 году штаб-квартира компании переезжает из дома пары в Вайхингене в её нынешнее местоположение, расположенное всего в нескольких километрах на Шульце-Делич-Штрассе.

1976 Lapp выходит на международный уровень
Семья Лапп основали в США компанию Ölflex Inc., первую международную дочернюю компанию. Тогда это был необычный шаг для таких семейных предприятий. Но их смелость была вознаграждена успехом, так как американские клиенты ценят ориентацию на клиента и отличный сервис.

1983 Второе поколение
Зигберт Лапп основывает компанию S. Glaskabel GmbH. Известную сегодня как Lapp Systems GmbH, он предлагает индивидуальные системы подключения.
1987 - Новая эра
Смерть Оскара Лапп знаменует собой конец одной эпохи и начало другой. Урсула Ида Лапп вместе со своими сыновьями Андреасом и Зигбертом Лаппом продолжает вести бизнес в соответствии с семейными ценностями.

1992 - Фонд Оскара Лапп
Фонд Оскара Лапп создан для того, чтобы почтить память основателя компании. Он посвящен исследованию болезней сердца. Исследовательская премия Оскара Лапп поддерживает молодых ученых.

1995-2005 Становление глобального игрока
Количество международных филиалов продолжает расти. Сейчас группа представлена на основных рынках Азии, Европы и Америки. В Lapp Group работают 2500 человек в 50 компания. Компания имеет более 100 национальных партнеров по всему миру.
2006 Интернет-магазин
LAPP становится одной из первых компаний в секторе технологий связи, предлагающих своим клиентам интернет-магазин. Однако печатный каталог продолжает публиковаться и по сей день

2010 ÖLFLEX® World Tour
Кабельный барабан ÖLFLEX® отправляется в путешествие по всему миру. На своем пути он посещает одиннадцать предприятий LAPP, преодолевает более 51 000 км и собирает более чем 2500 автографов сотрудников.

2013 Открытие нового логистического центра
LAPP устанавливает новые рекорды благодаря своему новому сервисному и логистическому центру в Людвигсбурге, недалеко от Штутгарта. Имея площадь более 320 000 квадратных метров, он вмещает до 90 000 кабельных барабанов, которые могут быть загружены в грузовики с помощью 30 рамп. Склад полностью автоматизирован, и клиенты в Германии получают свои товары в течение 24 часов.

2015 От компонентов к системным решениям
LAPP все чаще предлагает системные решения, включая готовые к подключению серво кабели и кабельные цепи. Этот ассортимент продукции поставляется под новым названием ÖLFLEX® CONNECT.
2017 Третье поколение
Маттиас Лапп берет на себя ответственность за бизнес в Европе, Южной Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Руководство компанией передается третьему поколению семьи Лапп.

2018 Новое имя
Компания завоевывает репутацию поставщика системных решений с бесперебойным международным сервисом, который давно перестал быть исключительно производителем кабелей. Чтобы соответствовать этому, компания переименовывает себя в просто LAPP. Новое имя используется во всем мире для всех компаний группы.

2022 Смена поколений в LAPP
Третье поколение семьи полностью руководит компанией. Маттиас Лапп занял председателя Исполнительного совета Lapp Holding AG. Катарина Лапп назначена в Наблюдательный совет. Это означает, что по одному члену семьи по-прежнему будет входить в правление и наблюдательный совет: LAPP остается семейным бизнесом.