Продукция LAPP для солнечной электростанции «МЭК-Астана»

Гигантский энергетический потенциал природных источников используется все эффективнее. Компании, использующие возобновляемые источники энергии, не только не зависят от коммунальных электросетей, но и сохраняют экологическую среду Казахстана и всей экосистемы мира в целом. Одной из таких компаний является «МЭК-Астана», разрабатывающая фотоэлектрические системы. Под ее руководством с применением продукции LAPP на территории Казахстана была построена солнечная электростанция мощностью 2 МВт.

mak-astana-cover

Чем современнее становится мир, тем сильнее компании-производители из разных отраслей промышленности стараются внедрять в свои процессы инновационные решения. С приходом инноваций любое производство становится технологичнее и надежнее. Однако далеко не все инновации могут гарантировать пользу не только компании и конечному потребителю, но и мировой энергетике в целом. Возобновляемые источники энергии в этом вопросе значительно вырываются вперед за счет всесторонней выгоды как для производства и клиентов, так и для энергетического комплекса, экологии и климата, включая взаимосвязь с другими отраслями.

В то время как энергия из ископаемых видов топлива извлекается в результате их сжигания, энергия из возобновляемых источников создается благодаря использованию технологий. Преобразование получаемой энергии из солнца, ветра и других природных источников исключает сжигание топлива. Это минимизирует разрушительный эффект для энергетической отрасли и планеты, заботясь и о бесперебойном электроснабжении для потребителей, и об экологической безопасности. Именно проекты ВИЭ способствуют созданию стратегии по рациональному экологическому управлению производствами. Именно поэтому в рамках альтернативной энергетики создается целый комплекс решений вопросов экологии с использованием современных высоких технологий.

mak-astana-logo

«МЭК-Астана» специализируется на проектировании, поставке, установке и сервисной поддержке оборудования бесперебойного и гарантированного электропитания. Одним из направлений компании является солнечная энергетика и фотоэлектростанции. Будучи партнером множества международных компаний, таких, как AEG Power Solutions, PILLER, Janitza electronics, SMA Solar Technology, Kehua Tech, с 2011 года «МЭК-Астана» по всей Республике Казахстан построила десятки солнечных электростанций и реализовала множество проектов по замене и внедрению на предприятия новых эффективных технологий, позволяющих снизить энергопотребление.

В 2018 году компанией «МЭК-Астана» была построена солнечная электростанция мощностью 2МВт близ поселка Батыр в Мангистауской области. СЭС 2 МВт была полностью разработана и реализована для частного заказчика специалистами «МЭК-Астана». Данная СЭС подключена к распределительной подстанции ГПП-Н2 с выдачей электроэнергии в сети Мангистауского атомного энергокомбината (МАЭК). Площадь такой электростанции более 6 гектаров. Мониторинг станции производится как централизованно, так и удаленно. Солнечная электростанция повышает напряжение до 6 кВ и продает энергию в региональную Сеть.

Паспорт объекта

Станция состоит из свыше 8 тысяч солнечных панелей производства Astana Solar, 39 сетевых инверторов производства SMA и опорной металлоконструкции производства Schletter. Все они подключены между собой с помощью специального кабеля для фотоэлектрических установок ÖLFLEX® SOLAR XLS-R, промышленного кабеля NYY-O и разъемов для солнечных панелей EPIC® SOLAR от LAPP.

Требования к необходимым кабелям и компонентам для солнечных электростанций, в первую очередь, включают в себя высокое системное напряжение, долгий срок службы и чрезвычайную прочность, поскольку кабели постоянно подвергаются воздействию ветра и погодных условий. Надежная работа требует исключительной устойчивости к атмосферным воздействиям: жаре, ветру и морозу, а также рекомендуется защита от грызунов. Инновационные солнечные решения от LAPP отвечают каждому из них, обеспечивая высокую эффективность солнечной энергии. «Кабели производства LAPP всегда отличаются высоким качеством. По этой причине «МЭК-Астана» во всех своих проектах ВИЭ использует фотоэлектрический кабель только от LAPP», — делится пресейл-инженер «МЭК-Астана» Азамат Байтасов.

Для обеспечения бесперебойной энергии компания LAPP предоставила в общей сложности 24 километра кабелей ÖLFLEX® SOLAR XLS-R для безопасного подключения отдельных фотоэлектрических модулей. Кабели для фотоэлектрических панелей испытаны в соответствии с TÜV. Они обладают особой высокой термической и механической стойкостью, устойчивы к ультрафиолетовому излучению и характеризуются высокой стойкостью к погодным условиям и температурам (от -40 до +120° C). Таким образом, они оптимально адаптированы к требованиям местного климата. Также было использовано свыше 1000 соединителей EPIC® SOLAR, которые особенно эффективны при передаче энергии благодаря низкому сопротивлению (менее 5 мОм).

Кабель NYY-O в данном проекте использовался для подключения распределительных щитов DC-Combiner к сетевым инверторам. Он отлично подходит для непосредственной подземной установки благодаря прочной изоляции и материалу оболочки из ПВХ, которые защищают от вредных воздействий окружающей среды и химических веществ.

О том, почему были выбраны именно кабели от LAPP пресейл-инженер «МЭК-Астана» Азамат Байтасов рассказывает: «Мы на несколько проектов подряд закупали кабель ÖLFLEX® SOLAR XLWP, у которого было заметное преимущество перед кабелем прочих производителей – данный кабель сертифицирован для прокладки как открытым, так и подземным способом. Это свойство помогло нам в выполнении проектов для школ НИШ. Мы и в дальнейшем видим перспективы сотрудничества с LAPP в области возобновляемых источников энергии, а также по некоторым видам специфических силовых и контрольных кабелей».

ÖLFLEX® SOLAR
mak-astan-hv-view

Возобновляемые источники энергии – одно из основных направлений деятельности ТОО «МЭК-Астана». Помимо проектирования, поставки, пуско-наладки и ввода в эксплуатацию, уже долгие годы компания осуществляет комплексное техническое обслуживание энергетического оборудования. В функционал ее специалистов входят быстрая диагностика, качественное сервисное обслуживание, ремонт и обеспечение бесперебойности энергоснабжения. Десятки успешно реализованных проектов и сотрудничество с международными партнерами говорят о качестве их работы сами за себя.