Система информирования о нарушениях

Система информирования о нарушениях в LAPP

Соблюдение норм и принципов честности, а также законное поведение, является главным приоритетом для LAPP. Поэтому важно выявлять риски на ранней стадии и проактивно предотвращать их. Система информирования о нарушениях — это вспомогательный инструмент, который можно использовать для предоставления и расследования информации о рисках и нарушениях.

Система информирования о нарушениях в LAPP предоставляет нам возможность узнать о потенциальных рисках и нарушениях в LAPP, наших деловых партнерах или компаниях, которые находятся с нами в контакте. Она предназначена для подачи сообщений, когда получена информация или разумные подозрения относительно фактических или потенциальных нарушений в профессиональном контексте. Таким образом, нарушение может быть объективно обработано как можно быстрее, и соответствующие меры могут быть реализованы — как для конкретного нарушения, так и для предотвращения дальнейших нарушений. При этом информатор должен быть уверен, насколько это возможно, в истинности предоставленной информации.

Если в сообщении раскрывается коммерческая тайна, дополнительно требуется, чтобы у информатора были обоснованные основания полагать, что раскрытие необходимо для выявления нарушения.

Мы систематически изучаем полученную информацию и при необходимости инициируем соответствующие последующие меры.

Как мы обрабатываем ваше сообщение? Вы получите подтверждение о получении после подачи сообщения.

В системе информирования о нарушениях LAPP мы внимательно и конфиденциально проверяем каждого информатора. Расследование начинается только в том случае, если эта первоначальная оценка (проверка обоснованности и достоверности) выявляет подозрение на нарушение.

Мы следуем принципу справедливого процесса. Это гарантирует максимальную защиту информаторов, пострадавших лиц и сотрудников, которые помогают выяснить обстоятельства сообщенного нарушения.

LAPP не потерпит дискриминации в отношении информаторов и всех лиц, которые способствуют расследованиям в LAPP. Презумпция невиновности применяется к заинтересованным лицам до тех пор, пока нарушение не будет доказано. Расследования проводятся с абсолютной конфиденциальностью.

Какие сообщения полезны? Сообщения могут быть поданы о рисках, подозрениях и нарушениях законодательных положений, добровольно принятых обязательств и внутренних корпоративных правил. Это также включает в себя нарушения прав человека и экологических обязательств в рамках собственных бизнес-процессов компании и в бизнес-процессах (не)прямых поставщиков.

Вы также можете использовать систему информирования о нарушениях, если у вас есть вопросы по вопросам соблюдения норм.

Система информирования о нарушениях не предназначена для обратной связи или жалоб, касающихся продукции или услуг LAPP или наших деловых партнеров. Если вы недовольны услугами или продукцией, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов или известным контактным лицом.

Хотите подать конфиденциальную информацию или у вас есть вопрос о соблюдении норм? Система информирования о нарушениях LAPP, вместе с онлайн-системой отчетности, предлагает бесплатный внутренний канал для сообщений о потенциальных нарушениях или для вопросов о соблюдении норм.

У вас есть возможность предоставить информацию о возможных нарушениях на разных языках и задать вопросы о соблюдении норм — в том числе анонимно.

Система информирования о нарушениях