Логистика в LAPP
В своих логистических центрах в Людвигсбурге, Штутгарте и Ганновере Lapp имеет собственную современную и сложную систему логистики.
Логистический центр в Людвигсбурге
Складская площадь центра составляет 30 000 m², его высота 10,5 м. Для загрузки грузовых автомобилей предусмотрено 30 рамп. Общая площадь центра 54 000 m², что обеспечивает достаточно пространства для маневрирования транспортных средств. Логистический и сервисный центр может вместить 110 000 кабельных барабанов.
Кабельные барабаны, которые поступают с заводов автомобильным транспортом, доставляются на четыре станции распределения. Там, так называемые, манипуляторы поднимают барабаны весом до 400 кг с паллет и размещают их на 700-метровый ленточный конвейер со специальной пластиковой системой поддонов, запатентованной Lapp Group. Таким образом, каждый барабан доставлен на место хранения на стеллаже. Каждый манипулятор может обрабатывать не менее 60 барабанов в час. Так как манипуляторы поднимают барабан за ось, а не за внешние края, повредить кабель невозможно, что иногда случалось при использовании вилочного погрузчика.
После того, как барабан попадает на конвейер, дальнейшее его передвижения по центру полностью автоматизировано: в первую очередь из барабана считывается штрих-код и записывается на RFID чип, затем ему присваивается место хранения на складе. Погрузочные и поисковые машины, которые легко достают до самых высоких участков центра, работают в 18 проходах. Можно назвать такую машину лифтом, который движется по специальным рельсам, доставляя барабан на нужный уровень. С помощью лучевого и RFID сканирования, барабаны располагаются на стеллажах в правильном порядке.
Логистический центр в Ганновере
Логистический центр в Ганновере обладает мощным и высокопроизводительным оборудованием для больших барабанов. А также имеет специальные машины для перематывания кабеля с ограничением по его растягиванию, что важно для таких групп продуктов, как оптоволоконный кабель.
Центр логистики в Штуттгарт-Файхингене
Центр логистики в нашем головном офисе в Штутгарте-Файхингене используется преимущественно для хранения наших готовых решений и проводов. Современная вертикальная карусельная система обеспечивает быстрый и надежный поиск товаров.
Поиск и подбор продукции
- Подбор кабеля
- Подбор патчкорда
- Подбор кабельного ввода
- Подбор защитного рукава
- Подбор маркировки
- Конфигуратор серво кабеля
Проектирование
Сервис
- Акции и скидки
- Договор-поставки (публичная оферта)
- Логистика и доставка
- Выставки и вебинары
- Каталоги и брошюры
- Сертификат соответствия ISO 9001:2015

Контакты
- Центральный офис в Казахстане
- Региональные представители
- Запрос коммерческого предложения
- Запрос печатного каталога
- Реквизиты